FANUC XYZ-WPR Format¶
Das Posenformat, welches von FANUC Robotern benutzt wird, besteht aus einer Position in Millimetern und einer Orientierung , welche durch drei Winkel in Grad gegeben ist. rotiert um die -Achse, rotiert um die -Achse und rotiert um die -Achse. Die Rotationsreihenfolge ist -- und wird berechnet durch .
Umrechnung von FANUC-WPR in Quaternionen¶
Zur Umrechnung von Winkeln in Grad in eine Quaternion werden zunächst die Winkel ins Bogenmaß umgerechnet
und damit wird die Quaternion berechnet als
Umrechnung von Quaternionen in FANUC-WPR¶
Die Umrechnung von einer Quaternion mit in Winkel in Grad kann wie folgt durchgeführt werden.