GripperDB¶
Einleitung¶
Das GripperDB Modul ist ein optionales Modul, welches intern auf dem rc_visard läuft, und ist freigeschaltet, sobald eine gültige Lizenz für eines der Module ItemPick und BoxPick oder SilhouetteMatch vorhanden ist. Andernfalls benötigt dieses Modul eine separate Lizenz.
Das Modul bietet Services zum Anlegen, Abfragen und Löschen von Greifern, die dann für die Kollisionsprüfung mit einem Load Carrier oder anderen erkannten Objekten (nur in Kombination mit SilhouetteMatch) genutzt werden können. Die angelegten Greifer sind in allen Modulen auf dem rc_visard verfügbar, die eine Kollisionsprüfung anbieten.
Max. Anzahl Greifer | 50 |
Mögliche Greiferelement-Geometrien | Box, Zylinder, CAD-Element |
Max. Anzahl Elemente pro Greifer | 15 |
Kollisionsprüfung verfügbar in | ItemPick und BoxPick, SilhouetteMatch |
Erstellen eines Greifers¶
Der Greifer ist eine Kollisionsgeometrie, die zur Prüfung auf Kollisionen zwischen dem geplanten Griff und dem Load Carrier verwendet wird. Der Greifer kann aus bis zu 15 miteinander verbundenen Elementen bestehen.
Es sind folgende Arten von Elementen möglich:
- Quader (
BOX
), mit den Abmessungenbox.x
,box.y
,box.z
.- Zylinder (
CYLINDER
), mit dem Radiuscylinder.radius
und der Höhecylinder.height
.- CAD-Element (
CAD
), mit der IDcad.id
des gewählten CAD-Elements.
Weiterhin müssen für jeden Greifer der Flanschradius und der Tool Center Point (TCP) definiert werden.
Die Konfiguration des Greifers wird in der Regel während des Setups der Zielanwendung durchgeführt. Das kann über die REST-API-Schnittstelle oder die rc_visard Web GUI geschehen.
Flanschradius¶
Es werden standardmäßig nur Kollisionen mit dem Greifer, nicht aber mit der Robotergeometrie geprüft. Um Kollisionen zwischen dem Load Carrier und dem Roboter zu vermeiden, kann über den Laufzeitparameter check_flange
im CollisionCheck Modul (siehe Übersicht der Parameter) ein zusätzlicher optionaler Test aktiviert werden. Dieser Test erkennt alle Griffe als Kollisionen, bei denen sich ein Teil des Roboterflanschs innerhalb des Load Carriers befinden würde (siehe Abb. 61). Der Test basiert auf der Greifergeometrie und dem Flanschradius.
Hochladen von CAD-Greiferelementen¶
Ein Greifer kann aus Boxen, Zylindern und CAD-Elementen bestehen. Während Boxen und Zylinder während der Erstellung eines Greifers parametrisiert werden können, müssen CAD-Elemente im Vorfeld hochgeladen werden, um für die Greifererstellung verfügbar zu sein. Ein CAD-Element kann über die REST-API-Schnittstelle wie in Abschnitt CAD-Greiferelement API beschrieben, oder über the rc_visard Web GUI hochgeladen werden. Unterstützte Dateiformate sind STEP (*.stp, *.step), STL (*.stl), OBJ (*.obj) und PLY (*.ply). Die maximal hochzuladende Dateigröße ist auf 10 MB begrenzt. Die Dateien werden intern in PLY konvertiert und, falls nötig, vereinfacht. Die CAD-Elemente können dann während der Greifererstellung über ihre ID referenziert werden.
Erstellen eines Greifers über die REST-API oder die Web GUI¶
Bei der Greifererstellung über die REST-API-Schnittstelle oder die Web GUI hat jedes Greifer-Element ein Parent-Element, das die Verbindung zwischen den Elementen definiert. Der Greifer wird immer vom Roboterflansch ausgehend in Richtung TCP aufgebaut, und mindestens ein Element muss den Parent ‚flange‘ (Flansch) haben. Die IDs der Elemente müssen eindeutig sein und dürfen nicht ‚tcp‘ oder ‚flange‘ sein. Die Pose des Elements muss im Koordinatensystem des Parent-Elements angegeben werden. Das Koordinatensystem jedes Elements befindet sich genau in seinem geometrischen Mittelpunkt. Damit ein Element also genau unterhalb seines Parent-Elements platziert wird, muss seine Position aus der Höhe des Parent-Elements und seiner eigenen Höhe berechnet werden (siehe Abb. 62).
Im Falle eines CAD-Greiferelements wird der Ursprung durch die CAD-Daten bestimmt und befindet sich nicht notwendigerweise im Mittelpunkt der Bounding Box des Elements.
Es wird empfohlen Greifer über die Web GUI zu erstellen, da diese eine 3D Visualisierung der Greifergeometrie bietet und das automatische Anheften von Kind-Element an ihre Parent-Elemente ermöglicht, indem die entsprechende Option für dieses Element aktiviert wird. In diesem Fall bleiben Elemente an ihren Parent angeheftet, auch wenn sich ihre Größen ändern. Bei CAD-Greiferelementen wird die Bounding Box des Elements als Referenz verwendet. Das automatische Anheften ist nur möglich, wenn das Kind-Element in Bezug auf seinen Parent nicht um die x- oder y-Achse rotiert ist.
Das Bezugskoordinatensystem für das erste Element liegt immer im Mittelpunkt des Roboterflanschs, wobei die z-Achse nach unten gerichtet ist. Es können Greifer mit einer Baumstruktur erstellt werden, bei denen mehrere Elemente dasselbe Parent-Element haben, solange alle Elemente miteinander verbunden sind.
Berechnete TCP-Position¶
Nach dem Erstellen des Greifers mit dem Service set_gripper
wird die TCP-Position im Flanschkoordinatensystem berechnet und als tcp_pose_flange
zurückgegeben. Dieser Wert muss mit den tatsächlichen TCP-Koordinaten des Roboters übereinstimmen. Wenn ein Greifer über die Web GUI erstellt wird, wird die aktuelle TCP-Position zu jeder Zeit in der 3D-Visualisierung angezeigt.
Nicht-rotationssymmetrische Greifer erstellen¶
Bei Greifern, die nicht rotationssymmetrisch um die z-Achse sind, muss sichergestellt werden, dass der Greifer so montiert wird, dass seine Ausrichtung mit der im GripperDB-Modul gespeicherten Darstellung übereinstimmt.
Services¶
Das GripperDB Modul wird in der REST-API als rc_gripper_db
bezeichnet und in der Web GUI unter dargestellt. Die angebotenen Services des GripperDB Moduls können mithilfe der REST-API-Schnittstelle oder der Web GUI ausprobiert und getestet werden.
Das GripperDB Modul stellt folgende Services zur Verfügung.
set_gripper
¶
konfiguriert und speichert einen Greifer auf dem rc_visard. Alle Greifer sind dauerhaft gespeichert, auch über Firmware-Updates und -Wiederherstellungen hinweg.
Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/nodes/rc_gripper_db/services/set_gripperObligatorische Serviceargumente:
elements
: Liste von geometrischen Elementen, aus denen der Greifer besteht. Jedes Element muss dentype
‚CYLINDER‘ oder ‚BOX‘ mit den zugehörigen Dimensionen im Feldcylinder
bzw.box
, oder den Typ ‚CAD‘ haben, wobei die entsprechende ID unterid
im Feldcad
angegeben werden muss. Die Pose jedes Elements muss im Parent-Koordinatensystem angegeben werden (siehe Erstellen eines Greifers). Dieid
des Elements muss eindeutig sein und darf nicht ‚tcp‘ oder ‚flange‘ sein. Dieparent_id
ist die ID des Parent-Elements, welche entweder ‚flange‘ ist oder der ID eines anderen Elements entsprechen muss.
flange_radius
: Flanschradius der benutzt wird, falls der Parametercheck_flange
aktiviert ist.
id
: Eindeutiger Name des Greifers.
tcp_parent_id
: ID des Elements, auf dem der TCP definiert ist.
tcp_pose_parent
: Die Pose des TCP im Koordinatensystem des Elements, das intcp_parent_id
angegeben ist.Die Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "args": { "elements": [ { "box": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "cad": { "id": "string" }, "cylinder": { "height": "float64", "radius": "float64" }, "id": "string", "parent_id": "string", "pose": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "type": "string" } ], "flange_radius": "float64", "id": "string", "tcp_parent_id": "string", "tcp_pose_parent": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } } } }
gripper
: Gibt den Greifer mit dem zusätzlichen Feldtcp_pose_flange
zurück. Dieses Feld gibt die TCP-Koordinaten im Flanschkoordinatensystem an, um diese mit den Roboter-TCP-Koordinaten vergleichen zu können.
return_code
: enthält mögliche Warnungen oder Fehlercodes und Nachrichten.Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "set_gripper", "response": { "gripper": { "elements": [ { "box": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "cad": { "id": "string" }, "cylinder": { "height": "float64", "radius": "float64" }, "id": "string", "parent_id": "string", "pose": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "type": "string" } ], "flange_radius": "float64", "id": "string", "tcp_parent_id": "string", "tcp_pose_flange": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "tcp_pose_parent": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "type": "string" }, "return_code": { "message": "string", "value": "int16" } } }
get_grippers
¶
gibt die mit
gripper_ids
spezifizierten und gespeicherten Greifer zurück.Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/nodes/rc_gripper_db/services/get_grippersWenn keine
gripper_ids
angegeben werden, enthält die Serviceantwort alle gespeicherten Greifer.Die Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "args": { "gripper_ids": [ "string" ] } }Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "get_grippers", "response": { "grippers": [ { "elements": [ { "box": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "cad": { "id": "string" }, "cylinder": { "height": "float64", "radius": "float64" }, "id": "string", "parent_id": "string", "pose": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "type": "string" } ], "flange_radius": "float64", "id": "string", "tcp_parent_id": "string", "tcp_pose_flange": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "tcp_pose_parent": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "type": "string" } ], "return_code": { "message": "string", "value": "int16" } } }
delete_grippers
¶
löscht die mit
gripper_ids
spezifizierten, gespeicherten Greifer.Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/nodes/rc_gripper_db/services/delete_grippersAlle zu löschenden Greifer müssen explizit angegeben werden.
Die Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "args": { "gripper_ids": [ "string" ] } }Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "delete_grippers", "response": { "return_code": { "message": "string", "value": "int16" } } }
Rückgabecodes¶
Zusätzlich zur eigentlichen Serviceantwort gibt jeder Service einen sogenannten return_code
bestehend aus einem Integer-Wert und einer optionalen Textnachricht zurück. Erfolgreiche Service-Anfragen werden mit einem Wert von 0
quittiert. Positive Werte bedeuten, dass die Service-Anfrage zwar erfolgreich bearbeitet wurde, aber zusätzliche Informationen zur Verfügung stehen. Negative Werte bedeuten, dass Fehler aufgetreten sind. Für den Fall, dass mehrere Rückgabewerte zutreffend wären, wird der kleinste zurückgegeben, und die entsprechenden Textnachrichten werden in return_code.message
akkumuliert.
Die folgende Tabelle listet die möglichen Rückgabecodes auf:
Code | Beschreibung |
---|---|
0 | Erfolgreich |
-1 | Ein ungültiges Argument wurde übergeben. |
-7 | Daten konnten nicht in den persistenten Speicher geschrieben oder vom persistenten Speicher gelesen werden. |
-9 | Lizenz für CollisionCheck ist nicht verfügbar. |
-10 | Das neue Element konnte nicht hinzugefügt werden, da die maximal speicherbare Anzahl an Greifern überschritten wurde. |
10 | Die maximal speicherbare Anzahl an Greifern wurde erreicht. |
11 | Bestehender Greifer wurde überschrieben. |
CAD-Greiferelement API¶
Für den Upload, Download, das Auflisten und Löschen von CAD-Greiferelementen werden spezielle REST-API-Endpunkte zur Verfügung gestellt. CAD-Greiferelemente können auch über die Web GUI hoch- und runtergeladen werden. Bis zu 50 CAD-Greiferelemente können gleichzeitig auf dem rc_visard gespeichert werden.
Die maximal hochzuladende Dateigröße ist auf 10 MB begrenzt.
-
GET
/cad/gripper_elements
¶ listet alle CAD-Greiferelemente auf.
Musteranfrage
GET /api/v2/cad/gripper_elements HTTP/1.1
Musterantwort
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json [ { "id": "string" } ]
Antwort-Header: - Content-Type – application/json application/ubjson
Statuswerte: - 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (Rückgabewert: Array von GripperElement)
- 404 Not Found – Element nicht gefunden
Referenzierte Datenmodelle:
-
GET
/cad/gripper_elements/{id}
¶ ruft ein CAD-Greiferelement ab. Falls der angefragte Content-Typ application/octet-stream ist, wird das Element als Datei zurückgegeben.
Musteranfrage
GET /api/v2/cad/gripper_elements/<id> HTTP/1.1
Musterantwort
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json { "id": "string" }
Parameter: - id (string) – ID des Elements (obligatorisch)
Antwort-Header: - Content-Type – application/json application/ubjson application/octet-stream
Statuswerte: - 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (Rückgabewert: GripperElement)
- 404 Not Found – Element nicht gefunden
Referenzierte Datenmodelle:
-
PUT
/cad/gripper_elements/{id}
¶ erstellt oder aktualisiert ein CAD-Greiferelement.
Musteranfrage
PUT /api/v2/cad/gripper_elements/<id> HTTP/1.1 Accept: multipart/form-data application/json
Musterantwort
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json { "id": "string" }
Parameter: - id (string) – ID des Elements (obligatorisch)
Formularparameter: - file – CAD-Datei (obligatorisch)
Anfrage-Header: - Accept – multipart/form-data application/json
Antwort-Header: - Content-Type – application/json application/ubjson
Statuswerte: - 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (Rückgabewert: GripperElement)
- 400 Bad Request – CAD ist ungültig oder die maximale Zahl an Elementen wurde erreicht.
- 404 Not Found – Element nicht gefunden
- 413 Request Entity Too Large – Datei zu groß
Referenzierte Datenmodelle:
-
DELETE
/cad/gripper_elements/{id}
¶ entfernt ein CAD-Greiferelement.
Musteranfrage
DELETE /api/v2/cad/gripper_elements/<id> HTTP/1.1 Accept: application/json application/ubjson
Parameter: - id (string) – ID des Elements (obligatorisch)
Anfrage-Header: - Accept – application/json application/ubjson
Antwort-Header: - Content-Type – application/json application/ubjson
Statuswerte: - 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung
- 404 Not Found – Element nicht gefunden